This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35引脚配置问题

Guru**** 2535160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/885989/f28m35h52c-f28m35-pin-configuration-issues

器件型号:F28M35H52C

我的硬件电路需要使用外部 SRAM 和 USB。 这两个功能的引脚重叠。

如下所示,我能像这样设计硬件电路的连接吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否打算使用 EPI HB8或16信号?

    查看表17-6和17-7、如果您不需要 M_USB0PFLT 信号(这是一个可选信号)、那么 HB 8信号似乎适合用于 USB。

    https://www.ti.com/lit/spruh22

    我不建议对 USB_DP 和 DM 信号进行双路布线、因为它们应该是一个差分对。 此外、我认为 USB_VBUS 是一个5V 信号(在器件引脚之前下降至3.3V)。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5358342、

    不建议在应用中复用 EPI 和 USB 信号。  这两个模块不能共存。  将存在功能争用。

    我建议对 USB 功能进行优先级排序并缩小 EPI 范围。  这可以通过选择另一个 USB0PFLT 选项(如 GPIO11)而不是 GPIO57来实现,并将本机 EPI 存储器空间限制为 A[12:0]。  通过多个 CS 空间以及通过对较高的 A[N:13]信号进行基于软件的 GPIO 控制来实现的分页、可以支持额外的存储容量。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我发现另一个问题。 USB_EPEN 引脚与 XD3引脚冲突。 无论是使用 EPI 8位总线还是 EPI 16位总线。

    如下所示

    2. 您说过、我不建议对 USB_DP 和 DM 信号进行双路布线、因为它们是差分对。  

    我能否在这两个差分信号之间添加阻抗以解决问题?

    您说 USB_VBUS 是5V 信号(在器件引脚之前降至3.3V)  

    USB VBUS 引脚可承受5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复 被叫方

    1、我发现另一个问题。 USB_EPEN 引脚与 XD3引脚冲突。 无论是使用 EPI 8位总线还是 EPI 16位总线。

    如下所示

    2. 您说过、我不建议对 USB_DP 和 DM 信号进行双路布线、因为它们是差分对。  

    我能否在这两个差分信号之间添加阻抗以解决问题?

    您说 USB_VBUS 是5V 信号(在器件引脚之前降至3.3V)  

    USB VBUS 引脚可承受5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两段是否说明了 PG6引脚的 EPIOS41功能和 USB0ID 功能不能在同一芯片中实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5358342]1,我发现另一个问题。 USB_EPEN 引脚与 XD3引脚冲突。 无论是使用 EPI 8位总线还是 EPI 16位总线。

    如下所示

     [/报价]

    如果 您在数据表中搜索 USB0EPEN、则会发现替代 MUX 选项与 EPI 不冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user5358342"]

    2. 您说过、我不建议对 USB_DP 和 DM 信号进行双路布线、因为它们是差分对。  

    我能否在这两个差分信号之间添加阻抗以解决问题?

    [/报价]

    我不这么认为。 我建议阅读有关 USB 信号路由指南的应用报告:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/USB-2.0-Board-Design-and-Layout-Guidelines.pdf

    [引用 user5358342]USB VBUS 引脚可承受5V 电压。

    是的、这实际上是正确的。 我们的大多数其他器件都要求使用电阻器将 VBUS 降至3.3V、但 F28M35是一个例外。

    最棒的

    Kevin