This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:28335

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895307/ccs-tms320f28335-28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

AD 模块 处于双序列发生器模式,SEQ1和 SEQ2作为两个8状态序列发生器,运行

当 SEQ1开始转换时、我无法触发 SEQ2来启动转换、或者当 SEQ2已经开始转换时、我无法触发 SEQ1来启动转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6083218、

    您能否提供一些有关您希望系统行为方式的更多信息?  例如、您尝试使用哪些触发器?

    如何确定是否触发了 SEQn?  中断是否独立处理?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEQ1和 SEQ2由软件(软件 SOC),触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6083218、

    我怀疑 CONT_RUN=1可能会导致您的问题。 在该模式下、第一个 ADC 序列发生器配置为在其 SOC 触发器有效后立即连续转换、这可能会阻止第二个 SOC 触发到另一个序列发生器。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议是正确的。

     现在我有一个新问题。 无论 MAX_CONVn 是多少、SEQ1都会转换7个通道、SEQ2都会转换3个通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6083218、

    如何触发转换?  您的其他 ADC 设置是什么?  如何确定每个触发器的转换数?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我的问题已经解决