This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049能否使用 CMPSS 的多个输出通过 X-BAR 来阻断 PWM 输出?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895015/tms320f280049-can-f280049-use-multiple-output-of-cmpss-to-blockade-the-pwm-ouput-through-x-bar

器件型号:TMS320F280049

您好的团队:

如标题所示、我是否会 使用 CMPSS 的多个输出通过 X-BAR 来阻断 PWM 输出?

我不清楚 CMPSSx.TRIPH 和 CMPSSx.TRIPHORL、我在 TRM 中也找不到有关这些标志的更多信息。

请您为我解释更多信息吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、F.F、

    是的、您可以通过在 X-bar 级别启用多个行程到一个 ePWM。 ePWM X-BAR 的输出上有一个大或门。 我在下面的屏幕截图中对此进行了说明。