This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:找不到详细的跳闸标志

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959744/tms320f28374s-can-not-find-detailed-trip-flag

器件型号:TMS320F28374S

您好专家、

我的客户正在项目中使用 F28374S。 当他们测试时,他们发现偶尔会发生跳闸。

但是、当他们检查详细的跳闸源时、他们找不到它。

顺便说一下、它们不使用 TZFRC 跳闸。

他们已经检查了 OST 标志寄存器中的所有标志位、因为没有找到并且他们不使用这些跳闸、所以他们会在最终代码中删除它们。

我发现模块中还有其他跳闸区域。

我想知道在哪里可以找到这些位? 请告诉我完整的寄存器名称吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、分配给此主题的专家本周已不在办公室、因此您可能无法在下周周二或周三获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有以下标志:

    TZFLG

    TZCBCFLG

    TZOSTFLG

    它们具有用于标记的所有信息。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我是这个问题的解决者。

     在我的 F28374S 项目中、我在 TZFLG [OST]上遇到了一次可阿波托的旅行。

    但是、当我在 TZOSTFLG 中检查详细提示源时、我在所有位中都找不到任何内容。

    此外、我不使用 CBC 函数和 TZFRC 来触发。

    正如 Emma 所说、是否可以通过其他一些表达来设置 TZFLG [OST]标志? 在哪里可以找到提示源位?

    我绝对确定在 TZCBCFLG 和 TZOSTFLG 中找不到。

    BR

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、TZFLG [OST]被置位、但 TZOSTFLG、TZCBCFLG 全部为零。 让我看一下、我很快就会回复。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TZFLG [OST]只能通过以下信号进行置位:

    TZFRC[OSHT]、

    TZ1至 TZ6 ( 如果已启用)

    DCAEVT1 (如果启用)

    DCBEVT1 (如果启用)

    它们由 TZSEL 启用。

    TZOSTFLG 是上述所有信号的状态。

    该寄存器将具有信号是否置位的标志。

    唯一的解释是、在读取 TZOSTCLR 寄存器之前、可以使用 TZOSTCLR 寄存器将 TZOSTFLG 寄存器清零。

    "发生单次触发事件时、如果在 TZEINT 寄存器和 PIE 外设中启用了单次触发事件标志(TZFLG [OST])、则会设置该标志、并生成 ePWMx_TZINT 中断。 寄存器 TZOSTFLG 中也会设置导致 OST 事件的相应事件标志。 必须通过写入 TZCLR[OST]位手动清除单次触发条件。 如果需要、应通过手动写入 TZOSTCLR 寄存器中的相应位将 TZOSTFLG 寄存器位清零"

    NIMA