This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何在 PWM 高电平脉冲的中间进行采样

Guru**** 2458720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960056/tms320f28035-how-to-sample-at-the-middle-of-the-pwm-high-pulse

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CTMS320F280049C

您好!

我的客户需要使用计数模式、如下所示。

但他们希望在中间(而不是峰值或谷值)对电流进行采样。 我们如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、分配给此主题的专家本周已不在办公室、因此您可能无法在下周周二或周三获得合格答案。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    CMPA 是否始终处于客户想要触发 SOC 的时间点? 如果是这样、他们只需配置 ETSEL.SOCASEL 以使用"CTRU=CMPA"即可。

    如果 CMPA 不可用、您还可以选择使用 CMPB 作为 SOC 触发源。

    如果两个 CMPx 事件都不可用、您可以配置另一个同步的 PWM、并可用于触发 SOC。

    最后、如果使用了所有 PWM 资源、我建议客户购买我们的第3代 C2000器件之一、该器件与许多其他增强功能一起具有可用于触发 ADC 的 CMPC 和 CMPD 事件。 TMS320F280049C 或 TMS320F280025C 都非常适合替代 F2803x 器件。

    此致、
    Cody