This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何在 Simulink 中设置值

Guru**** 2928580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949481/tms320f28027f-how-to-set-values-in-simulink

器件型号:TMS320F28027F

大家好、我从我的一个朋友那里复制了一个 Simulink 块。 我想知道在哪里可以在 Simulink 中设置初始值、例如[Period Set]、[Request Pulse]、因为我不想在 Simulink 中生成代码、然后按照我朋友的建议返回 CCS 进行此类计量器设置。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中英

    您可以编辑 Simulink 模型块并根据需要更改属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是不知道可以在 Simulink 中为这些值编辑哪些块、就像在下面的 CCS 表达式中一样

    例如、如果我要设置周期的值、我双击相关的"块"、但没有、我可以在其中设置如下所示的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中英

    图片未显示。 您可以再次发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中英

    图片没有再出现。 请重新发送。

    为此、我们可能必须让 MathWorks 团队参与进来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我再试一次!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请压缩图像、然后附加文件。 由于某种原因,附加时图片不会通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望它能正常工作。

    谢谢!e2e.ti.com/.../attachments.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中英

    我正在与 MathWork 团队核实。 我们应该期待明天作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中英

    您是否需要更新 Simulink 中的信号值? 是否要运行外部模式并更新这些值? 这类似于在 CCS 调试中更新信号值、因为在外部模式下、更新的值将到达目标。 您可以通过常数块来实现相同的效果。

    以下是相同的示例。

    HTH、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然无法获得以下 Simulink 中的值更新位置、例如[Period Set]、[CPMA]、 [CMPB]或[Request Puls]、您是否必须像我的朋友一样返回 CCS 并运行 ERT.tlc 文件并更改某些表达式值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了 Mathwork 团队的回复、但仍不能为我工作。 现在、我想通过 CCS 来实现它。 看起来"build"很成功、我不知道如何添加4.jpj 中显示的表达式  、因为原始文件是0.jpg

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就后续问题联系 MathWorks 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 CCS 工程、则可以在"Add Expression"中进行编辑、也可以选择变量并放入"Expression"窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?