主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMDSCNCD28388D
你(们)好。
在 DP83822手册(SNLS505C)中、规定引脚13和15应保持悬空、而引脚24应连接到上拉/下拉电阻器:
但在 TMDSECATCNCD379D 的原理图中、它们连接到一组电容器:
这是故意的、还是会影响芯片的正常运行? 我们的演示板工作正常、但我们在定制板上遇到问题。
感谢您的阅读、感谢您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
在 DP83822手册(SNLS505C)中、规定引脚13和15应保持悬空、而引脚24应连接到上拉/下拉电阻器:
但在 TMDSECATCNCD379D 的原理图中、它们连接到一组电容器:
这是故意的、还是会影响芯片的正常运行? 我们的演示板工作正常、但我们在定制板上遇到问题。
感谢您的阅读、感谢您的回复。
姚,
请遵循数据表建议。 如果这些引脚未使用、请保持悬空。
有关与 DP83822集成的 C2000的另一个参考、请参阅 C2000Ware 中的 F28388D controlCARD: C:\ti\c2000Ware_x_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D
此 EVM 包含集成的 EtherCAT 模块、无需外部 ET1100、同时保持与 F28379D 器件相同的功能。
您的设计有什么问题? 您完成了什么调试?
此致、
Cody