This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:有关 DP83822引脚配置的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949700/tmdsecatcncd379d-question-on-dp83822-pin-config

器件型号:TMDSECATCNCD379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28388D

你(们)好。

在 DP83822手册(SNLS505C)中、规定引脚13和15应保持悬空、而引脚24应连接到上拉/下拉电阻器:

但在 TMDSECATCNCD379D 的原理图中、它们连接到一组电容器:

这是故意的、还是会影响芯片的正常运行? 我们的演示板工作正常、但我们在定制板上遇到问题。

感谢您的阅读、感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚,

    请遵循数据表建议。 如果这些引脚未使用、请保持悬空。

    有关与 DP83822集成的 C2000的另一个参考、请参阅 C2000Ware 中的 F28388D controlCARD: C:\ti\c2000Ware_x_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D

    此 EVM 包含集成的 EtherCAT 模块、无需外部 ET1100、同时保持与 F28379D 器件相同的功能。

    您的设计有什么问题? 您完成了什么调试?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的回复

    我们偶尔会遇到数据包丢失(使用以太网分析器观察到)

    我们尝试按照手册中的说明连接电路、但没有改进。

    从 ET1100读取寄存器时、我们认为 PHY 芯片一直报告 RX_ERR。 您知道什么会使它以这种方式运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚,

    我不确定 PHY 为什么会报告 RX_ERR、让我将此帖子传输到 PHY 论坛。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yui、

    我们正在等待主持人移动此主题、很抱歉、延迟了、今天应该传输此主题。


    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiu:

    请分享使用的 MAC 模式:MII/RMII/RGMII..MASTER 或 SLAVE?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我们以 MII 模式运行。 不确定主器件/从器件、它只适用于 RMII、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiu:

    出现数据包错误时、Rx_err 将上升至 MII。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢维克拉姆的答复

    想进一步了解、PHY 芯片在 发生 RX_ERR 时会怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiu、

    RX_ERR 是 PHY 指示接收到的数据包中存在错误。  

    --

    此致、

    Vikram