请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069F 您好!
我对 Simulink 工具有疑问。 我不知道某些模块是否能够很好地使用 TI C2000支持包。 我构建了两个简单的模型。 第一个可以很好地驱动电机。 但另一个电机无法很好地驱动电机。 我不知道某些模块或模块在 TI C2000支持包中是否能正常工作。 如果我对这2个模型进行了仿真。 产出与硬件相同。 但我不知道为什么第一个模型可以旋转电机。 但第二个不能。 我随附了两个模型供您查看。 我还粘贴2个快照、以从仿真中输出。 如果某些 Simulink 块不能很好地与 TI C2000支持包配合使用,我就不会这么做。 您能否告诉我您是否调查并找到一些原因? 我还粘贴下面的2个模型。
此致、
Hao