This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:具有 TI C2000支持包的 Simulink 块

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950214/tms320f28069f-simulink-blocks-with-ti-c2000-support-package

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对 Simulink 工具有疑问。 我不知道某些模块是否能够很好地使用 TI C2000支持包。 我构建了两个简单的模型。 第一个可以很好地驱动电机。 但另一个电机无法很好地驱动电机。 我不知道某些模块或模块在 TI C2000支持包中是否能正常工作。 如果我对这2个模型进行了仿真。 产出与硬件相同。 但我不知道为什么第一个模型可以旋转电机。 但第二个不能。 我随附了两个模型供您查看。 我还粘贴2个快照、以从仿真中输出。 如果某些 Simulink 块不能很好地与 TI C2000支持包配合使用,我就不会这么做。 您能否告诉我您是否调查并找到一些原因? 我还粘贴下面的2个模型。

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我们正在与 MathWorks 团队进行核实。  我们应该能够在明天作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定问题是否具体针对我、我无法访问您粘贴的模型。

    如果您可以联系 MathWorks 支持、请告诉我、我们可以帮助您处理问题。