请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 在此应用中、我有两个通道(SOC0、SOC1)配置 为高优先级。 如果我通过 ADCSOCFRC1寄存器向另一个通道发出软件触发命令、而 SOC0和 SOC1仍在转换数据的过程中、则转换将被软件触发中断、或者软件触发的通道转换将延迟到两个高优先级完成 通道?
提前感谢您的任何见解。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在此应用中、我有两个通道(SOC0、SOC1)配置 为高优先级。 如果我通过 ADCSOCFRC1寄存器向另一个通道发出软件触发命令、而 SOC0和 SOC1仍在转换数据的过程中、则转换将被软件触发中断、或者软件触发的通道转换将延迟到两个高优先级完成 通道?
提前感谢您的任何见解。