This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 ADC 软件触发的问题

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950492/tms320f28377s-question-on-adc-software-triggering

器件型号:TMS320F28377S

在此应用中、我有两个通道(SOC0、SOC1)配置 为高优先级。  如果我通过 ADCSOCFRC1寄存器向另一个通道发出软件触发命令、而 SOC0和 SOC1仍在转换数据的过程中、则转换将被软件触发中断、或者软件触发的通道转换将延迟到两个高优先级完成 通道?

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    仲裁逻辑将在任何循环通道之前处理所有高优先级通道。  因此、在您的方案中、SOC0和 SOC1将在软件强制的非优先级通道之前进行转换。

    Tommy