请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TIDM-DC-DC-BUCK
大家好,
我喜欢在 我的所有项目中使用 driverlib 来加快开发速度 ,并提高移动到其他芯片的能力。
现在 我需要一个 PID 示例,发现了许多 ,但它似乎没有使用 driverlib。
最好找到一个示例、该示例使用来自 ADC 引脚的输入、具有正弦基准信号的 PID 控制器的实现以及根据 PID 结果修改 PWM 信号:所有这些都基于 driverlib
你好帮我吗? f28004x 上的任何示例
谢谢你
此致
卡洛