This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用 driverlib 的 PID 示例

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949313/tms320f280049-pid-example-using-driverlib

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-DC-DC-BUCK

大家好,

我喜欢在 我的所有项目中使用 driverlib 来加快开发速度 ,并提高移动到其他芯片的能力。

现在 我需要一个 PID 示例,发现了许多 ,但它似乎没有使用 driverlib。

最好找到一个示例、该示例使用来自 ADC 引脚的输入、具有正弦基准信号的 PID 控制器的实现以及根据 PID 结果修改 PWM 信号:所有这些都基于 driverlib  

你好帮我吗?  f28004x 上的任何示例

谢谢你

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    正如您所说的、C2000ware SDK 中有许多 PID 示例、但所有示例都使用旧器件上的位域实现。 但是、它可以轻松移植以使用 DriverLib 并用于 F28004x 器件。 使用 DriverLib ADC 和 ePWM 示例作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    这不是您所请求的、但 数字电源 SDK 中的 TIDM-DC-DC-BUCK 示例 通过 driverlib 使用支持 PID 加载格式的2P2Z 控制器实现。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    好主意  

    非常感谢   

    此致

    卡洛