This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:将 TIDM-BIDIR-400-12的功率调整为1KW

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944647/tidm-bidir-400-12-up-sizing-tidm-bidir-400-12-to-1kw-power

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: UCC21530

您好!  

我已成功测试 TIDM-BIDIR-400-12的300W、

我的问题是如何参考 TIDM-BIDIR-400-12重新设计具有相同输入和输出电压的1KW 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafeeq、

    我正在寻找 TI 的正确资源、以帮助回答上述问题。  您应该希望 tomm 最迟回复。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafeeq、

    对于 PCMC 和反馈控制设计、功率级别的变化很小。 您可能需要在控制环路中更改电流传感器及其 AFE 电路。

    首先、您需要重新设计磁体(主要是变压器和电感器)、以满足系统的功率/电流目标。根据我们的经验、PSFB 变压器需要记住的一个关键因素是最大限度减小绕组间电容、 因为这可能会导致电流反馈振荡。

    此外、由于1kW 设计中的电流将高得多、您可能还需要更换相应的 FET 以适应更高的电流。 尤其是对于次级 SR FET、您可能需要并联多个 FET 以增加电流容量。

    对于新设计、建议将隔离式栅极驱动器用作初级 FET 驱动器。 您可以考虑使用 UCC21530等 TI 栅极驱动器。

    由于12V 中的1kW 输出将接近100A、因此 PCB 迹线可能无法承载电流。 在电源设计中可能需要汇流条。 您还可以根据纹波容差来更改输入/输出电容值。

    根据我们的经验、在硬件测试之前、最好在不同工作条件下仿真功率级设计。

    希望这将有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我、或者联系您当地的销售团队以获得进一步支持。 谢谢。

    此致、

    韩章