Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, UCC21530
主题中讨论的其他器件: UCC21530
您好!
我已成功测试 TIDM-BIDIR-400-12的300W、
我的问题是如何参考 TIDM-BIDIR-400-12重新设计具有相同输入和输出电压的1KW 输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, UCC21530
您好!
我已成功测试 TIDM-BIDIR-400-12的300W、
我的问题是如何参考 TIDM-BIDIR-400-12重新设计具有相同输入和输出电压的1KW 输出?
您好、Rafeeq、
对于 PCMC 和反馈控制设计、功率级别的变化很小。 您可能需要在控制环路中更改电流传感器及其 AFE 电路。
首先、您需要重新设计磁体(主要是变压器和电感器)、以满足系统的功率/电流目标。根据我们的经验、PSFB 变压器需要记住的一个关键因素是最大限度减小绕组间电容、 因为这可能会导致电流反馈振荡。
此外、由于1kW 设计中的电流将高得多、您可能还需要更换相应的 FET 以适应更高的电流。 尤其是对于次级 SR FET、您可能需要并联多个 FET 以增加电流容量。
对于新设计、建议将隔离式栅极驱动器用作初级 FET 驱动器。 您可以考虑使用 UCC21530等 TI 栅极驱动器。
由于12V 中的1kW 输出将接近100A、因此 PCB 迹线可能无法承载电流。 在电源设计中可能需要汇流条。 您还可以根据纹波容差来更改输入/输出电容值。
根据我们的经验、在硬件测试之前、最好在不同工作条件下仿真功率级设计。
希望这将有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我、或者联系您当地的销售团队以获得进一步支持。 谢谢。
此致、
韩章