Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, TIDM-DC-DC-BUCK, SFRA
您好!
我们正在使用 连接到 C2000 DPS BoosterPack (BOOSTXL-BUCKCONV)的 TI F28377S Launchpad (LAUNCHXL-F28377S):
https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-BUCKCONV#3
根据 第29页的参考设计:TIDM-DC-DC-BUCK 手册,在“实验1:VMC 开环检查” 中,在远低于谐振点(100-1000kHz)的频率范围内,受控体幅度(假设为 LC 滤波器)>0dB。
因此、我们通过以下链接发现了有关 C2000_DPSWorkshop 的信息: https://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_DPSWorkshop
与 《用户指南》中有关 C200 SFRA 的 C2000 DPS Workshop EVM 相比,请参阅“图25”。 工厂频率响应图",第43页,工厂幅度< 0dB。
https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf?ts=1602847109672&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
我们了解低频增益的负值、这是因为 C2000 DPS Workshop EVM 板的 LC 滤波器、RDS、电流感应和其他有源负载在手册中介绍、但在我们的案例中、使用 C2000 DPS BoosterPack 时、我们具有增益1.78dB、超过0。 您如何解释这种影响?
此致、
David