This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S + TIDM-DC-DC-BUCK SFRA 结果

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, TIDM-DC-DC-BUCK, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949040/launchxl-f28377s-tidm-dc-dc-buck-sfra-results

主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BUCKCONVTIDM-DC-DC-BUCKSFRA

您好!

我们正在使用 连接到 C2000 DPS BoosterPack (BOOSTXL-BUCKCONV)的 TI F28377S Launchpad (LAUNCHXL-F28377S):

https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-BUCKCONV#3

 根据 第29页的参考设计:TIDM-DC-DC-BUCK 手册,在“实验1:VMC 开环检查” 中,在远低于谐振点(100-1000kHz)的频率范围内,受控体幅度(假设为 LC 滤波器)>0dB。

https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf?ts=1602847109672&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

 

因此、我们通过以下链接发现了有关 C2000_DPSWorkshop 的信息: https://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_DPSWorkshop

与 《用户指南》中有关 C200 SFRA 的 C2000 DPS Workshop EVM 相比,请参阅“图25”。 工厂频率响应图",第43页,工厂幅度< 0dB。

https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf?ts=1602847109672&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我们了解低频增益的负值、这是因为 C2000 DPS Workshop EVM 板的 LC 滤波器、RDS、电流感应和其他有源负载在手册中介绍、但在我们的案例中、使用 C2000 DPS BoosterPack 时、我们具有增益1.78dB、超过0。 您如何解释这种影响?

 

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    SFRA 的输入通常采用标么值(PU)的形式、通常在0和1之间进行界定。  用 PU 值表示的绝对值将根据受控体感测电路的增益进行缩放。  Workshop 硬件和 BoosterPack 硬件之间的组件值差异可能会解释该差异。

    Tommy