This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:Tms320f28234

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941929/tms320f28234-tms320f28234

器件型号:TMS320F28234

您好!

我正在研究电动汽车的 BLDC 电机控制。我从链接(https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2012/04/13/so-which-pwm-technique-is-best-part-6)中了解到

此外、从使用 F2803x 的 BLDC 电机控制的控制套件示例中、我可以了解 F2803x DSP 数字电机控制库中提供了某些宏、如 BLDCPWM-DRV 和 COMTN-TRIG 宏、这使我的控制更加简单。请告诉我 F28234是否提供了此类宏或其他任何替代方案 以上内容。

谢谢、此致、

分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电机控制库中的宏可以支持所有包含 F28234的 C2000器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming

    感谢您的响应。您能否清楚地了解如何使用 ePWM 模块生成图片中所示的单极和双极 PWM。是否存在用于生成此类 PWM 技术的宏。

    此致、

    分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    电机控制库中定义的每个宏是否都支持 F28234? 据我所知、BLDCPWM 驱动器宏仅在 F2803x 器件中定义。所以我不认为我可以在 F28234中使用它。您能解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电机控制宏都可以在 C2000 MCU 上使用、包括 F28234。 BLDCPWM 驱动器宏也可用于 F28234、但您需要根据器件和您自己的硬件板更改 PWM 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Yanming。