Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT
可能涉及的对象
在 DRV8302-C2-KIT 分配和 F28035多路复用器映射中、霍尔输入连接 GPIO40~42。 该端口在 F28035中没有 eCAP。 ECAP 端口为 GPIO 5、19、24。 端口被分配了其他东西。 因此、如果需要、我想知道如何使用 eCAP 端口。 该信号为5V、如果该端口在逆变器电路中可能不支持5至3.3、则我无法实现。 另外、为了便于您理解、我附上了相对图片。 感谢您的帮助并期待您的回应。