This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:具有 DAC 引脚电阻的 ADC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947715/tms320f28377s-adc-with-dac-pins-resistance

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

 TMS320F28377S 的某些引脚由 ADC 和 DAC 共享 、例如 ADCINA0/DACOUTA 和 ADCINA1/DACOUTB。 客户希望了解这些引脚的输入电阻和容差。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这些信息的大部分内容可在数据表中找到:

    预计 RPD 容差约为+/- 20%。

    从 ADC 的角度来看、引脚电容也略有不同:

    Tommy