请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我们有一个使用 TMS320F28388D 控制卡的应用-但我们更喜欢使用光纤接口来代替 RJ45有线接口。
我们将希望拥有 PTP 功能-我们是否需要在 FO 或 SFP 接口之上添加 DP83822收发器? 是否有任何包含 PTP 支持的参考设计?
理想情况下、将会有一个具有 FO 接口的控制卡、是否有很快计划使用该控制卡?
此外、我们不需要在25MHz 下具有 MCU 的性能、但需要 CLB、早期版本的卡/MCU 是否具有 CLB 支持和具有 FO PHY 的1588?
Mike