This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 MII 或 RMII 实现 IEEE1588 -控制器是否需要 DP83822或是否可以直接连接到 FO PHY 器件?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938170/tms320f28388d-ieee1588-via-mii-or-rmii---does-the-controller-require-dp83822-or-can-it-be-connected-directly-to-fo-phy-device

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们有一个使用 TMS320F28388D 控制卡的应用-但我们更喜欢使用光纤接口来代替 RJ45有线接口。   

我们将希望拥有 PTP 功能-我们是否需要在 FO 或 SFP 接口之上添加 DP83822收发器?  是否有任何包含 PTP 支持的参考设计?

理想情况下、将会有一个具有 FO 接口的控制卡、是否有很快计划使用该控制卡?

此外、我们不需要在25MHz 下具有 MCU 的性能、但需要 CLB、早期版本的卡/MCU 是否具有 CLB 支持和具有 FO PHY 的1588?   

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我们目前不支持光纤接口来代替控制卡上的 RJ45有线接口。 我们目前也不打算在控制卡上使用光纤接口。

    此致、
    Peter