This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:CPU 定时器 PRD 复位值

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946857/tms320f28375s-cpu-timers-prd-reset-value

器件型号:TMS320F28375S

技术参考手册记录了每个 CPU 定时器的 PRD 寄存器的复位值为0001FFFFh。 但是、我们在调试器复位后立即通过 CCS 调试器观察到0000FFFFh 的值(不同的 MSW 值)。

考虑到 TIM 寄存器的已记录(和已观察)复位值、PRD 寄存器记录的复位值也似乎不一致。 TIM 寄存器复位为0000FFFFh。 当 CPU 定时器被重新加载或递减至0时、TIM 寄存器的值将被重新加载、其 PRD 寄存器中的值将被重新加载。 从这个角度来看、这些寄存器被记录为复位到不同的值这一事实并不一致。

请提供关于 CPU 定时器 PRD 寄存器复位值的任何其他信息和/或可能的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    感谢您的关注。 我已联系我们的设计团队以获得更清晰的信息。 我将 于10月12日做出更深入的回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    PRD 寄存器的复位值实际上应该是0x0000FFFF 以及 TIM 寄存器。  

    再次感谢您提请我们注意这一点。 我将确保这些值在我们的文档中得到更正、以防止进一步的混淆。 对此可能造成的任何问题、我深表歉意。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marlyn!   我们进行了观察、并希望确认问题未出现在我们的测试设置中。