请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 技术参考手册记录了每个 CPU 定时器的 PRD 寄存器的复位值为0001FFFFh。 但是、我们在调试器复位后立即通过 CCS 调试器观察到0000FFFFh 的值(不同的 MSW 值)。
考虑到 TIM 寄存器的已记录(和已观察)复位值、PRD 寄存器记录的复位值也似乎不一致。 TIM 寄存器复位为0000FFFFh。 当 CPU 定时器被重新加载或递减至0时、TIM 寄存器的值将被重新加载、其 PRD 寄存器中的值将被重新加载。 从这个角度来看、这些寄存器被记录为复位到不同的值这一事实并不一致。
请提供关于 CPU 定时器 PRD 寄存器复位值的任何其他信息和/或可能的说明。