This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PWM CBC 使用问题跳闸

Guru**** 2100370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942170/tms320f280049-pwm-cbc-trip-using-issue

器件型号:TMS320F280049

你好、冠军、

我有一位客户希望使用 PWM1A 和 PWM1B 来驱动具有互补配置的电桥。 他们希望使用 CBC 跳闸来进行过流保护。 但是、当过流消失时。 下周、TRIP 信号也会消失。 PWM1A 是正确的、但 EPWM1B 是"交叉周期"、这是因为转换器模式(上行-下行模式)、这意味着它将在所选频率的两倍上下行、这将在 MOSFET 或 IGBT 上造成很大的开关损耗。 这是不可接受的。 您能提供一些解决此问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CBC 将在 TBCTR CTR 事件发生时复位。 希望发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    是的、我知道。

    就像附图一样、 如果在第一波时发生了清晰的跳闸、蓝色箭头也是如此。

    如果我们不执行任何操作、则 PWM1B 将在第一个 PWM 周期打开和关闭两次、并且 MOSFET 无法接受。

    因此、客户不想打开第一个灰阶雷达、是否有任何方法可以做到这一点?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您希望 ePWM 在递减计数而不是递增计数时仅从 TBCTR=500开始吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、请清除 CTR=PRD 而不是 CTR=ZERO 处的 CBC 锁存器。

    NIMA