This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:针对 QPOSCNT 的注释被复位

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946178/tms320f28388d-note-for-qposcnt-gets-reset

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

 

我想详细解释一下有关 QPOSCNT 复位的说明、如下所示?

我在图27-9中找到了以下注释。 在 TRM (SPRUII0B)中、通过索引脉冲对1000线编码器(QPOSMAX = 3999或0xF9F)进行位置计数器复位。

我知道输入 GPIO 引脚必须至少配置为同步输入模式。 我不明白为什么会发生这种边界条件?

  

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    根据设计、一旦发生索引事件、在下一个 QCLK 边沿上 QPOSCNT 会被复位、本注释主要解决了临界情况、在这种情况下、如果 QCLK 和索引事件在同一个 SYSCLK 周期内发生、则 QPOSCNT 会在同一个 SYSCLK 周期内复位、 并且不会等到下一个 QCLK 边沿、如图所示。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

     

    谢谢!

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis