This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:long 和 float 运算是原子运算吗?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946212/tms320f2812-are-long-and-float-operations-atomic

器件型号:TMS320F2812

2812 DSP 中的长和浮点运算是否原子? 换句话说、我是否需要保护其他线程(ISR 任务等)的长数据和浮点数据运算(复制移动等效运算)、使其不会对相同数据进行操作并导致数据的高字和低字不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kevin Eschhofen"> 2812 DSP 中的长浮点运算是否原子? 换言之、我是否需要保护其他线程(ISR 任务等)的长数据和浮点数据运算(复制移动等)、使其不会对相同数据进行操作并导致数据的高字和低字不匹配?

    Kevin、

    是的、您需要根据需要禁用/重新启用中断。  

    请参阅以下类似文章:  

    请注意、您提到了浮点运算。  F2812没有浮点硬件指令。  浮点运算在该器件上需要大量周期、因为它们只能在软件中完成、而无需本机指令的帮助。  如果您需要浮点支持、我建议查看最新的器件、看看它们是否满足您的需求。  

    此致

    Lori