This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法初始化 TI 大容量 USB 器件(错误代码:1167)

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946012/tms320f28379d-unable-to-initialize-the-ti-bulk-usb-device-error-code-1167

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379DC2000WARE

您好!

我正在尝试在 TMDSDOCK28379D 上运行"USB_EX9_DEV_BULK_through"示例。

https://www.tij.co.jp/tool/jp/TMDSDOCK28379D

但是,出现错误代码:1167。

C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\usb

无法初始化 TI 大容量 USB 设备。
错误代码为1167 (请确保您有一个运行 USB 器件批量吞吐量示例应用的支持 USB 的 TI 评估或开发套件、此应用通过 USB OTG 或 USB 器件连接器连接到 IS 系统。
连接设备后、再次运行此应用程序。

DIP 开关设置是否正确?

是否有任何权变措施?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照以下步骤运行示例

    1. 加载二进制文件并运行示例。
    2. 将 USB 电缆从 PC 连接到顶部控制卡中的 USB Micro 插槽。
    3. 打开  XDS 的设置为115200 Baud 8-N-1的串行终端  110.它将显示设备是已连接还是已断开连接。
    4. 打开  {Latest C2000Ware Package}/utilities/tools/f2837xd/usb_bulk_example.中的 Windows 应用程序"USB_bulk_example"
    5. 输入将作为批量数据发送的字符串、XDS 110 COM 端口将打印所发送字符串的长度。

    此致

    Siddharth