This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:xds110连接但无法识别 CPU?

Guru**** 2539050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943861/tms320f28379s-xds110-connects-but-cannot-identify-cpu

器件型号:TMS320F28379S

我们有一个基于 f28379s 的定制板、ADC 的运算放大器和输出的 RS-485驱动器几乎不能超过几个。

使用 xds110、我可以执行完整性检查以及 dbgjtg 和 xdsdfu 将执行的任何操作、但当我尝试连接到 CPU 时、xds110总是失败、并出现错误-1135。

我已经验证了 CPU 的所有电源连接以及它所期望的所有电压电平。 xtal 将产生25MHz、这正是我所期望的。

我已验证所有 JTAG 连接-我通过 CTI-20至 ti14适配器连接到电路板。 CCXML 文件是为 f23879设置的

仍然是错误。

我已经通读了 JTAG PDF:XDS110支持说明、xds110调试探针用户指南和 TMS320C6000 DSP JTAG 仿真设计参考指南。

没有答案、是否有人可以看到我遗漏或出错了?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    遗憾的是、您的帖子中的屏幕截图没有显示。  您能否重新发布它们?

    谢谢你

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../errormessages.docx

    Ie2e.ti.com/.../errormessages.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    图像仍然没有显示、但我可以打开错误 message.docx 文件。

    您提到了您创建的定制板、如何为器件供电? 在 TI controlCARD EVM 中、XDS 仿真器和器件单独供电。  您能否确保器件是否通电且电源是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电路板有自己的电源。 xds110应该有自己的电源。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路板处于哪种引导模式? 是否可以尝试“等待引导模式”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了所有方法、但我会再试一次。

    谢谢、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仍然可以执行它。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、从我的所有阅读来看、似乎有些地方连接不正确或连接不好。  

    浏览引脚列表并检查每个引脚、我发现 VDD3VFL 未正确连接到 VDDIO。

    我已经能够下载代码并启动调试会话。

    谢谢!