我们有一个基于 f28379s 的定制板、ADC 的运算放大器和输出的 RS-485驱动器几乎不能超过几个。
使用 xds110、我可以执行完整性检查以及 dbgjtg 和 xdsdfu 将执行的任何操作、但当我尝试连接到 CPU 时、xds110总是失败、并出现错误-1135。
我已经验证了 CPU 的所有电源连接以及它所期望的所有电压电平。 xtal 将产生25MHz、这正是我所期望的。
我已验证所有 JTAG 连接-我通过 CTI-20至 ti14适配器连接到电路板。 CCXML 文件是为 f23879设置的
仍然是错误。
我已经通读了 JTAG PDF:XDS110支持说明、xds110调试探针用户指南和 TMS320C6000 DSP JTAG 仿真设计参考指南。
没有答案、是否有人可以看到我遗漏或出错了?
谢谢你