This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069M:CCS

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939404/compiler-tms320f28069m-ccs

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

   e2e.ti.com/.../3246154上显示了相关问题

在 proj_lab12c 中,速度反馈来自 SpinTACTm位置转换器,而不是  估算器。  

我将参考速度设置为1000rpm、但电机以935rpm 的转速运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在 user.h 中正确设置编码器行? 请检查电机相电流的频率是否与目标频率相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

      在 user.h 中正确设置编码器线路

     电机相电流的频率与目标频率不同。  

    实际相电流频率= 0.935 * 目标 相电流频率。

    我现在还没有解决这个问题、我仍然需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确保编码器设置正确、请返回使用 lab02b 和 lab12a 再次识别电机参数和惯性。

    如果直流总线输入电压足够并且目标频率低于电机的额定频率、则电流频率应接近目标运行频率。

    请检查 PWM 频率和 CPU 频率是否设置正确。