This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:控制器故障

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941503/tms320f28375s-controller-failure

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的团队:

我们在电路板中使用 TMS320F28375S 控制器、并观察到控制器出现三次故障、其中 VrefHIB 引脚显示 为低阻抗。

1)下面是从每个引脚到散热焊盘测量的阻抗、即其中一个控制器中的数字接地出现故障

VDDA -引脚38 - 21.2欧姆

VDDA -引脚18 - 24.7欧姆

VrefHIA -引脚19 - 115.3k Ω

VrefHIB -引脚37 - 5.5 Ω

我们假设 VrefHIB 是故障源。

2)在一个控制器中、与 ADCB 相关的所有 ADC 通道均偏离其实际值。

我们无法找出未能采取纠正措施的原因。 是否有人可以帮助解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    根据有限的信息、我们不会想到任何明显的问题。  如果您将其仅与 VREFHIB 引脚隔离、我建议检查 ADC-B 基准的软件设置、并确认在器件(特别是 VDDA)上电之前未向 VREFHI 引脚施加外部基准电压。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下说明

    1.我不确定要检查哪些软件参数。 您能否指定所需的任何寄存器值

    我们已经观察到、在 VDDA 上电之前、VREFHI 在120微秒内上升到1V。 因此、这一1V 差值保持在大约300uec 的时间内、之后两个值相等。 我们甚至怀疑这一点、并对控制器电源进行循环通电测试。 我们做了将近1、000、000

    在数据表中、有人提到不  从外部加载 VREFHI、但我们加载了1.8K 电阻器。 这会是个问题

    我只能观察到上述偏差、并要求您对此进行澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Naveen Kumar Reddy Nelavoy"]1. 我不确定要检查哪些软件参数。 您能否指定需要的任何寄存器值

    请忽略。  我想到的是另一个器件。

    [引用用户="Naveen Kumar Reddy Nelavoy"]2. 我们观察到、在 VDDA 上电之前、VREFHI 在120微秒内上升至1V。 因此、这一1V 差值保持在大约300uec 的时间内、之后两个值相等。 我们甚至怀疑这一点、并对控制器电源进行循环通电测试。 我们做了将近1、000、000[/报价]

    影响可能因器件到器件和板到板而异。  主要问题是当 VREFHI > VDDA 时、通过 ESD 保护二极管将电源从 VREFHI 分流到 VDDA。  这也适用于 ADC 输入引脚。  如果充分暴露于这种情况下、二极管和附近的结构可能会受到物理损坏。

    [引用用户="Naveen Kumar Reddy Nelavoy"]3. 在数据表中、有人提到不  从外部加载 VREFHI、但我们加载了1.8K 电阻器。 这是否是问题

    SAR ADC 将 VREFHI 直接用于转换、因此 VREFHI 电平上的干扰可能会影响转换精度。  空载指导被概括为大大减少 VREFHI 干扰的可能性。  只要 VREFHI 引脚电平稳定且 ADC 转换满足系统的性能要求、1.8kΩ Ω 电阻器就可接受。  VREFHI 电容器的大小和放置有助于在这种情况下减轻干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在每个发生故障的控制器上,我们都观察到 VDDA 到 GND 引脚的阻抗约为18欧姆,因此根据这些数据,我们可以将故障原因与 VREFHI > VDDA 有关。 我的意思是、我们能否通过在电路板上执行测试来证明这一点、该测试会导致控制器出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我想您可以尝试在一个良好的器件上提供一个静态 VREFHI > VDDA 电压、以查看它是否在一段时间后像一个糟糕的器件那样开始出现故障。

    您观察到的故障率是多少?  您是否有指定的 TI 销售代表?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于120uec 的 VREFHI > VDDA、为了模拟我们使用功率循环作为测试程序、在该程序中未观察到故障。 但是、如果我们进行静态测试、则可能会失败、但我们能否与我们的故障场景相关

    2.故障率是30个控制器中的3个

    3.我将与我们的采购团队核实我们的销售代表,并想知道目的。 是否提交失败的控制器、以便您可以查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Naveen Kumar Reddy Nelavoy"]1. 由于120uec 的 VREFHI > VDDA、为了模拟条件、我们使用了电源周期作为测试程序、在该程序中未观察到故障。 但是、如果我们进行静态测试、则可能会失败、但我们能否与我们的故障场景相关

    2.故障率为30个控制器中的3个[/报价]

    我想比较不良系统与良好系统的电源序列是有道理的。  在糟糕的系统上、外部 VREF 斜升更快或 VDDA 斜升更慢。

    [引用用户="Naveen Kumar Reddy Nelavoy"]3.我将与我们的采购团队核实我们的销售代表的情况,并想知道目的。 是否提交失败的控制器、以便您可以查看

    是的、我认为对不良器件的工厂评估可能会提供一些额外的线索。  但是、我可以想象、如果销售团队不进行额外的推送、退货请求可能会被拒绝。