Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S
尊敬的团队:
我们在电路板中使用 TMS320F28375S 控制器、并观察到控制器出现三次故障、其中 VrefHIB 引脚显示 为低阻抗。
1)下面是从每个引脚到散热焊盘测量的阻抗、即其中一个控制器中的数字接地出现故障
VDDA -引脚38 - 21.2欧姆
VDDA -引脚18 - 24.7欧姆
VrefHIA -引脚19 - 115.3k Ω
VrefHIB -引脚37 - 5.5 Ω
我们假设 VrefHIB 是故障源。
2)在一个控制器中、与 ADCB 相关的所有 ADC 通道均偏离其实际值。
我们无法找出未能采取纠正措施的原因。 是否有人可以帮助解决此问题?