This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:级联升压和 PSFB 时的 TMS320F28022升压问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942570/tms320f28022-tms320f28022-boost-problem-while-cascade-boost-and-psfb

器件型号:TMS320F28022

你(们)好

这是2kW 直流项目的两级结构:预升压+后 PSFB。 将单级负载单独调试为2kW 的全功率、一切正常。 在联合调试期间、当输出达到14V/100A 时、前级升压驱动器被关闭。

实验1:

PWM 中断100k 引脚翻转信号 CH3不翻转(将输入中断设置为高电平、将输出中断设置为低电平)、实验波形显示在附件中(wf_353、wf_352)。

WF_353 μ:

WF_352:

1.1)测试条件:VIN=330VDC、Vo=13.9V、CC=30A、将负载切换至 CC=100A;

1.2)示波器通道说明:

CH1:升压电感器电流;

CH2:大容量电压(升压输出电压);

CH3:BULK_POK (100kHz 翻转信号、用于确定 DSP 是否已关闭);

CH4:谐振电感器 L6电流波形;

 

补充:在主程序中切换 BulK_POK 引脚后、当 DSP 关闭时、信号仍然不会翻转。

 

实验2:

PWM 异常关闭后、测试 VDD=1.8V、VDDIO=3.3V 和 XRS (PIN3)高电平。 --正常。

实验3:

异常关闭 PWM 后、测量晶体振荡器。

CH1:升压电感器电流;CH2:大容量电压;CH3:C817 (20MHz 晶体振荡器);CH4:谐振电感器 L6电流波形;

VIN=330VDC、Vo=13.9V、CC=30A 截止负载至 CC=100A;

无负载  wf_380

CC=30A  wf_381

CC=100A  wf_382

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pei、

    我正在寻找合适的 C2000团队成员来提供帮助、请允许我再多一天、希望 Tomm 能为您提供一些可靠的答案。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    您能否帮助确定如何触发"PWM 中断"? (中断源是什么)

    如果它是由 ADC EOC 触发的、您是否可以尝试将该 ADC 配置为连续模式?

    BTW、如果可能、客户可以停止高电压并保持低电压电源、以将调试器连接到转储寄存器。 在这种情况下、您可以禁用 GEL 文件以防止器件复位。 如果您需要执行此类测试、请告诉我。

    谢谢

    谢尔登