This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
这是2kW 直流项目的两级结构:预升压+后 PSFB。 将单级负载单独调试为2kW 的全功率、一切正常。 在联合调试期间、当输出达到14V/100A 时、前级升压驱动器被关闭。
实验1:
PWM 中断100k 引脚翻转信号 CH3不翻转(将输入中断设置为高电平、将输出中断设置为低电平)、实验波形显示在附件中(wf_353、wf_352)。
WF_353 μ:
WF_352:
1.1)测试条件:VIN=330VDC、Vo=13.9V、CC=30A、将负载切换至 CC=100A;
1.2)示波器通道说明:
CH1:升压电感器电流;
CH2:大容量电压(升压输出电压);
CH3:BULK_POK (100kHz 翻转信号、用于确定 DSP 是否已关闭);
CH4:谐振电感器 L6电流波形;
补充:在主程序中切换 BulK_POK 引脚后、当 DSP 关闭时、信号仍然不会翻转。
实验2:
PWM 异常关闭后、测试 VDD=1.8V、VDDIO=3.3V 和 XRS (PIN3)高电平。 --正常。
实验3:
异常关闭 PWM 后、测量晶体振荡器。
CH1:升压电感器电流;CH2:大容量电压;CH3:C817 (20MHz 晶体振荡器);CH4:谐振电感器 L6电流波形;
VIN=330VDC、Vo=13.9V、CC=30A 截止负载至 CC=100A;
无负载 wf_380
CC=30A wf_381
CC=100A wf_382
谢谢!