This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:连接到基于 I2S 的 IC

Guru**** 2411610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941523/tms320f280049-connection-to-an-i2s-based-ic

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:PCM1754

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们希望连接到 TI PCM1754DBQR、这是一款基于 I2S 的音频 DAC。

问题:

1) 1) F280049是否支持 I2S?

2) 2) SPI 或 FSI 是否可用作 I2S?

3) 3)如果上述内容为"是"、我们是否有任何应用手册或参考代码?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您可能已经看到、我们没有支持 I2S 的外设直接与 PCM 芯片连接。

    我也不是100%使用 SPI 或 FSI。 您能否提供有关客户到底要做什么的更多详细信息?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    通过使用此 F28004x 器件上的两个 SPI、可以创建基本的 I2S 实现。  这种实施可能可行、也可能不可行、具体取决于所面临的问题。

    请参阅以下 E2E 链接。  以及 TRM SPI 章节中的"SPI STEINV 数字音频传输中的位"部分。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/149615

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    我明白了。

    在这种情况下、F280049被用作 I2S 主器件、上面的两种 SPI 方法"数字音频传输中的 SPI STEINV 位"可能不起作用..."

    用户正在寻找另一个 MCU 作为 F280049和 PCM1754之间的 SPI<->I2S 桥接器、或者考虑使用 F28075替代 F280049、因为 F28075具有 McBSP 来直接访问 I2S。

    感谢您的信息。

    黄维恩