Other Parts Discussed in Thread: PCM1754
主题中讨论的其他器件:PCM1754
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
他们希望连接到 TI PCM1754DBQR、这是一款基于 I2S 的音频 DAC。
问题:
1) 1) F280049是否支持 I2S?
2) 2) SPI 或 FSI 是否可用作 I2S?
3) 3)如果上述内容为"是"、我们是否有任何应用手册或参考代码?
黄维恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
他们希望连接到 TI PCM1754DBQR、这是一款基于 I2S 的音频 DAC。
问题:
1) 1) F280049是否支持 I2S?
2) 2) SPI 或 FSI 是否可用作 I2S?
3) 3)如果上述内容为"是"、我们是否有任何应用手册或参考代码?
黄维恩
您好、Wayne、
通过使用此 F28004x 器件上的两个 SPI、可以创建基本的 I2S 实现。 这种实施可能可行、也可能不可行、具体取决于所面临的问题。
请参阅以下 E2E 链接。 以及 TRM SPI 章节中的"SPI STEINV 数字音频传输中的位"部分。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/149615
希望这对您有所帮助!
谢谢、
Brett
尊敬的 Brett:
我明白了。
在这种情况下、F280049被用作 I2S 主器件、上面的两种 SPI 方法"数字音频传输中的 SPI STEINV 位"可能不起作用..."
用户正在寻找另一个 MCU 作为 F280049和 PCM1754之间的 SPI<->I2S 桥接器、或者考虑使用 F28075替代 F280049、因为 F28075具有 McBSP 来直接访问 I2S。
感谢您的信息。
黄维恩