This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28066:F28066 ADC 采样信号错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941787/tms320f28066-f28066-adc-sample-signal-error

器件型号:TMS320F28066

尊敬的团队:

F28066的 ADC 采样结果与正常信号不匹配、我附加了波形。 信号来自霍尔传感器。 您愿意提供一些建议吗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    您能用器件级行为描述问题吗?  我们无法远程诊断系统上的应用程序级问题、因为我们很少知道这种问题只能使用图片。

    例如:使用内部基准模式、一个电平为1.5V 的缓冲信号被驱动至具有1862 LSB 预期转换值的 ADCINB3引脚。  实际转换值为1303 LSB、而不是1862 LSB。  这在所有 ACQPS 值之间发生。  ADCINB4按预期工作。   按照建议管理勘误表中的所有问题。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    非常感谢您的回答。 我将与客户确认更多信息。

    除此之外、客户提到在90MHz 的主 OSC 下使用 F28066、他们看到一个 F2803x 文档、说高 OSC 会使 ADC 具有更大的误差。 那么、客户想知道 ADC 需要什么频率?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    最大 ADC 时钟频率在数据表中指定 为45MHz:

    Tommy