请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28066 尊敬的团队:
F28066的 ADC 采样结果与正常信号不匹配、我附加了波形。 信号来自霍尔传感器。 您愿意提供一些建议吗?
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
F28066的 ADC 采样结果与正常信号不匹配、我附加了波形。 信号来自霍尔传感器。 您愿意提供一些建议吗?
谢谢。
此致、
Sammi
Sammi、
您能用器件级行为描述问题吗? 我们无法远程诊断系统上的应用程序级问题、因为我们很少知道这种问题只能使用图片。
例如:使用内部基准模式、一个电平为1.5V 的缓冲信号被驱动至具有1862 LSB 预期转换值的 ADCINB3引脚。 实际转换值为1303 LSB、而不是1862 LSB。 这在所有 ACQPS 值之间发生。 ADCINB4按预期工作。 已 按照建议管理勘误表中的所有问题。
Tommy