This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:F28388D controlCARD 评估模块

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941416/ccs-tms320f28388d-f28388d-controlcard-evaluation-module

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在下面购买了 F28388D controlCARD 评估模块。  我的问题是如何开始学习 F28388D?

www.ti.com/.../TMDSCNCD28388D

controlSUITE 中没有其他 MCU 的示例。 如果没有任何示例、新用户很难学习这款新的 MCU 和 EVM。  请帮帮我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请下载并安装 C2000ware SDK。 该 SDK 包含多个使用 DriverLib 的示例。

    www.ti.com/.../C2000WARE

    示例位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/driverlib/f2838x/examples/c28x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些进展、我在 C2000Ware 中获取了一些示例。

    但是、当我将这些示例导入 CCS 工作区时、不做任何更改并构建它时、会出现许多异常错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    实际上、在您的回复之前、我已经找到了 C2000ware。 我已经尝试将一些示例导入到 CCS 工作区中、但当我构建这些项目时、会出现许多错误、如下所示。 导入后是否需要执行某项操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这些回复中附加了一些图片、以显示更多信息、但未显示。 我不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在我的设置中尝试过相同的项目、它在没有任何构建问题的情况下可以正常构建。

    您使用的 CCS 版本是什么? 此外、您能否发送完整的构建日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    CCS 版本: 10.1.0.00010

    构建日志:


    "./f2838x_sysctrl.c"、第1行:警告#1269-D:字符串或字符常量中的空(零)字符
    "./f2838x_sysctrl.c"、第1行:警告#1269-D:字符串或字符常量中的空(零)字符
    "./f2838x_sysctrl.c"、第1行:错误#8:缺少关闭报价
    在"../f2838x_sysctrl.c"的编译中检测到47个错误。
    gmake:***[f2838x_sysctrl.obj]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
    ****构建完成****

     

    错误日志:

    /empty_bitfield_project   行1   C/C++问题
    #194-D 无法识别的字符转义序列   f2838x_GPIO.c   /empty_bitfield_project   行1   C/C++问题

     

    出于某种原因、我可以复制其中的一些内容。 谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是为其他来源构建了项目、没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否正确导入了项目? 您在导入时是否遇到任何问题?

    您可能在 f2838x_sysctrl.c、第1行中有一些额外的字符  

    您可以删除项目并重新导入。

    此外、您还可以尝试导入另一个 F28388D 示例

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/driverlib/f2838x/examples/c28x/led

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我已经解决了这个问题、非常感谢!