This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:示例代码 CM 在没有调试器的情况下不从闪存运行

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941502/ccs-tms320f28388d-example-code-cm-not-running-from-flash-with-no-debugger

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

TI 28388控制卡卡卡在集线站卡中、并使用 TI XDS110调试探针通过 CCS10.1.0.00010运行多核示例代码:

当运行 LED_ex1_C28x_DUAL_Blinky 代码-在闪存上编译的 CPU1和 CPU2 -它在 JTAG 中正常工作、在没有调试器的情况下正常工作。 这里没有问题:CPU1和 CPU2正在运行。

但是、当运行 LED_ex1_C28x_cm_blinky 代码-在闪存上编译的 CPU1和 CM -在 JTAG 中正常工作、但在没有调试器的情况下、仅 D1闪烁、这意味着如果没有调试器、CM 不会从闪存运行。

是否有任何如何在该示例项目中从闪存使 CM 工作而不使用调试器的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    请参阅此帖子。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    在我的案例中、行为是不同的:

    S1:A 在使用外部调试器时左转。

    此外、在两种情况下、S2开关都位于左侧:有无调试器。

    请注意 、在下电上电后、CPU1正在运行、这意味着它从闪存引导。

    但是 、CM 未运行。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了我的错误