请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具/软件:Code Composer Studio
TI 28388控制卡卡卡在集线站卡中、并使用 TI XDS110调试探针通过 CCS10.1.0.00010运行多核示例代码:
当运行 LED_ex1_C28x_DUAL_Blinky 代码-在闪存上编译的 CPU1和 CPU2 -它在 JTAG 中正常工作、在没有调试器的情况下正常工作。 这里没有问题:CPU1和 CPU2正在运行。
但是、当运行 LED_ex1_C28x_cm_blinky 代码-在闪存上编译的 CPU1和 CM -在 JTAG 中正常工作、但在没有调试器的情况下、仅 D1闪烁、这意味着如果没有调试器、CM 不会从闪存运行。
是否有任何如何在该示例项目中从闪存使 CM 工作而不使用调试器的想法?