This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:通过 UART0和 C2Prog 更新固件时出现问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCKH52C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937543/ccs-f28m35h52c-problems-with-fw-update-via-uart0-and-c2prog

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCKH52C1

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 今天我下载了 C2prog 的最新版本(v.1.8 7-4)。 当我尝试更新 F28M35H52C1上的 FW 时、该过程会停止。 器件在 SCI 引导模式下打开。 板载 CPU 频率为25MHz、程序设置也为25MHz。 我使用的是 PA0_GPIO0和 PA1_GPIO1/



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大  

    您是否尝试直接通过 info@codeskin.com 联系 Codeskin 以解决此问题?
    如果没有、请联系他们。 这将使您更快地响应。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我与 Codeskin 联系、他们也尝试解决此问题。 我使用修订版 E 芯片。  我已成功编程修订版 一年前、我的电子板上安装了 B 芯片。

    现在、我尝试  使用修订版对 TMDSDOCKH52C1版本2.0进行编程 B 处理器。 此板未连接。 根据 TMS320F28M35xx Concerto controlCARD 信息指南打开 SW1启动开关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大  

    昨天我就失败细节向 Codeskin 简要介绍了这一点。  到目前为止、这似乎不是器件问题。  我将让 Codeskin 对此进行进一步调试。  他们会根据需要联系我。

    您说 Rev E 现在工作正常吗?  我知道 Rev B 现在没有成功。

    我还将要求我们的 CC 专家查看此信息以确认配置。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    您能否拍摄一张显示 controlCARD 的所有配置开关和跳线的照片?

    这将使我们能够快速排除配置问题。

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初、我在运行 C2prog 时遇到问题。  安装版本1.8.7-4后、运行 C2prog 的问题得到解决。  现在、在下一个阶段、我无法使用 C2prog 的 E 版本对晶体进行编程。  

    我正在通过 JTAG 使用 CCS 对这类类型的芯片进行编程(修订版 E)、而不会出现任何问题。 升级 F28M35H52C1修订版的 FW 后 b 来自 C2prog。 大约是一年前。 现在、我尝试对3个版本项目进行编程 E 芯片、没有 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在星期一拍照。 但我还记得我安装的 SW1位置。 开-开-关-开。 安装位置后、我检查了引导 引脚的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我正在关闭此帖子、因为 Codeskin 现在已更新以解决此问题。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Codeskin 向我发送25MHz 时钟的新配置文件。 软件更新成功。