您好!
我的客户正在使用 F28034来感应其10kW、15V 输出直流电源模块的输出电流。
当实际电流恒定时、它们会持续监控输出电流 ADC 转换结果、并且打印的结果只有3个值:
3605、3637、3669、间隔为32。 它发生在直流电源满负载条件下。
当它们降低直流功率负载时、ADC 转换结果将恢复正常(它将在接近恒定值时上下波动)。
ADC 似乎受到满负载的影响、但我们不知道原因是什么以及如何防止它发生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在使用 F28034来感应其10kW、15V 输出直流电源模块的输出电流。
当实际电流恒定时、它们会持续监控输出电流 ADC 转换结果、并且打印的结果只有3个值:
3605、3637、3669、间隔为32。 它发生在直流电源满负载条件下。
当它们降低直流功率负载时、ADC 转换结果将恢复正常(它将在接近恒定值时上下波动)。
ADC 似乎受到满负载的影响、但我们不知道原因是什么以及如何防止它发生。
Howard、
您能否发送客户使用的 ADC 寄存器设置、特别是我对采样通道的 ACQPS 以及 CLKDIV 位的状态感兴趣、但如果更容易、他们也可以在此处发布全部内容?
还有任何有关系统时钟速率的信息、是60MHz 还是更低?
请注意、此器件的勘误表与全速时的 DNL/INL 性能相关、而 Tommy 的观点则在较低的 VDDA 电源电平下会更糟。 假设它们以60MHz 的频率运行 ADC、如果它们可以尝试启用 CLKDIV 位并查看这是否有助于将我们指向某个方向。
最棒的
Matthew
谢谢 Howard、
这是一种奇怪的行为、如果隔离到一个通道、我同意线性/速度和电源注释可能不是问题。
我还查看了 ADCINA1通道、该通道不共享任何其他功能、如 ADCINA0 (VREFHI)或 ADCINA2 (COMP1A/ADCAIO)。
客户是否在多个器件上观察到这种行为、或者有另一个 PCB、他们可以尝试查看这是否是一个器件的隔离问题? 正如您所说的、在 ADC 结果上看到一个(或三个)代码并不现实、但我无法想象只有一个通道会显示这种情况。 这意味着这种行为几乎始终存在于转换器本身中、并且会在多个/所有通道上出现。
您能评论一下系统中 ADCINA2的功能吗? 在高总线条件下、它是否唯一?
最棒的
Matthew