This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:ADC 结果将跳转±32

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938191/tms320f28034-adc-result-will-jump-32

器件型号:TMS320F28034

您好!

我的客户正在使用 F28034来感应其10kW、15V 输出直流电源模块的输出电流。

当实际电流恒定时、它们会持续监控输出电流 ADC 转换结果、并且打印的结果只有3个值:

3605、3637、3669、间隔为32。 它发生在直流电源满负载条件下。

当它们降低直流功率负载时、ADC 转换结果将恢复正常(它将在接近恒定值时上下波动)。

ADC 似乎受到满负载的影响、但我们不知道原因是什么以及如何防止它发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的一位专家将在周二前回来、因为周一是美国假日。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    ADC 是使用内部基准还是外部基准模式?  ADC 损坏是否始终如一地重现?  如果是、是否可以确认 VDDA + VSSA 电源在满负载条件下没有干扰?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是可重现的。 它们使用外部基准。

    我们尚未测量 VDDA 和 VSSA、但同时测量的其他信号是正常的、因此它不应该是基准问题。

    32间隔非常有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您能否发送客户使用的 ADC 寄存器设置、特别是我对采样通道的 ACQPS 以及 CLKDIV 位的状态感兴趣、但如果更容易、他们也可以在此处发布全部内容?

     还有任何有关系统时钟速率的信息、是60MHz 还是更低?

    请注意、此器件的勘误表与全速时的 DNL/INL 性能相关、而 Tommy 的观点则在较低的 VDDA 电源电平下会更糟。  假设它们以60MHz 的频率运行 ADC、如果它们可以尝试启用 CLKDIV 位并查看这是否有助于将我们指向某个方向。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已尝试将 ADCCLK 降低至30MHz、但问题仍然存在。

    更令人困惑的是:问题仅与 ADCINA1有关、我们已将相同的电流感应信号路由到其他通道、如 ADCINA3或 ADCINB0、AD 转换结果正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Howard、

    这是一种奇怪的行为、如果隔离到一个通道、我同意线性/速度和电源注释可能不是问题。

    我还查看了 ADCINA1通道、该通道不共享任何其他功能、如 ADCINA0 (VREFHI)或 ADCINA2 (COMP1A/ADCAIO)。

    客户是否在多个器件上观察到这种行为、或者有另一个 PCB、他们可以尝试查看这是否是一个器件的隔离问题?  正如您所说的、在 ADC 结果上看到一个(或三个)代码并不现实、但我无法想象只有一个通道会显示这种情况。  这意味着这种行为几乎始终存在于转换器本身中、并且会在多个/所有通道上出现。

    您能评论一下系统中 ADCINA2的功能吗?  在高总线条件下、它是否唯一?

    最棒的
    Matthew