This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:与出厂时的 CPLD 相比、CLB 的软件加载。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936717/ccs-tms320f28388d-software-loading-for-clb-in-comparison-to-cpld-out-of-factory

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

感谢您以前的回答。

1.我想知道将 CLB 可执行文件(即在 CLB 工具之后生成)、出厂时(即在某些地理位置的现场或测试现场)加载到 F28388D launchpad 中的各种方法。

由于在现场(即出厂)、我们将不会在那里提供 CCS 以加载到 F28388D Launchpad 中。

2.它与 CPLD /FPGA 硬件芯片 负载有何不同。

此致、谢谢

Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定我是否理解您的问题。

    但是、如果您讨论 CLB 是如何配置的、那么它是一组经过配置的寄存器。

    寄存器中配置的内容是由 CLB 系统配置工具创建的。

    最终、包含配置详细信息的头文件会传输到您的应用代码中、该代码可能驻留在闪存中、一旦选择从闪存引导、该代码就会根据您的应用代码进行配置。 配置 CLB 与配置器件中的任何其他 IP/外设一样好。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您重放 Torsten、

     我有一个问题  

     是否存在 F28388D 的 Uniflash 支持?

    谢谢、此致

    Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    [报价]   是否存在 F28388D 的 Uniflash 支持? [/报价]

    是的、它存在。 您可以在此 页面上找到此信息。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 UniFlash 中支持 F28388D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、

    我们是否可以使用 JTAG 加载 CLB。
    谢谢、尊重  
    Harshit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如上所述、它与配置任何其他外设一样好。