主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
感谢您以前的回答。
1.我想知道将 CLB 可执行文件(即在 CLB 工具之后生成)、出厂时(即在某些地理位置的现场或测试现场)加载到 F28388D launchpad 中的各种方法。
由于在现场(即出厂)、我们将不会在那里提供 CCS 以加载到 F28388D Launchpad 中。
2.它与 CPLD /FPGA 硬件芯片 负载有何不同。
此致、谢谢
Harshit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
感谢您以前的回答。
1.我想知道将 CLB 可执行文件(即在 CLB 工具之后生成)、出厂时(即在某些地理位置的现场或测试现场)加载到 F28388D launchpad 中的各种方法。
由于在现场(即出厂)、我们将不会在那里提供 CCS 以加载到 F28388D Launchpad 中。
2.它与 CPLD /FPGA 硬件芯片 负载有何不同。
此致、谢谢
Harshit
您好!
不确定我是否理解您的问题。
但是、如果您讨论 CLB 是如何配置的、那么它是一组经过配置的寄存器。
寄存器中配置的内容是由 CLB 系统配置工具创建的。
最终、包含配置详细信息的头文件会传输到您的应用代码中、该代码可能驻留在闪存中、一旦选择从闪存引导、该代码就会根据您的应用代码进行配置。 配置 CLB 与配置器件中的任何其他 IP/外设一样好。
希望这对您有所帮助。