请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
我尝试通过 F28335的 ADC 对1kHz 信号进行采样。 我 正在使用以1MHz 启动的 EPWM 转换启动。 因此、我将获得1000个样本来构建信号。 但我没有得到我向 ADC 提供的确切信号。 它会提供一些随机信号。 我测试了 ePWM、它提供1MHz PWM 输出、ISR 也可以触发。 我使用50Hz 的 ADC 信号和20kHz 的 ePWM 进行了测试。 它提供了很好的波形。 为什么我无法读取1kHz 信号。 ADC 是否有可读取的最大频率限制? 请在这方面提供帮助。