This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:F28335的 ADC 的最大采样率是多少

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937133/ccs-tms320f28335-what-is-the-maximum-sampling-rate-of-an-adc-of-f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试通过 F28335的 ADC 对1kHz 信号进行采样。 我 正在使用以1MHz 启动的 EPWM 转换启动。 因此、我将获得1000个样本来构建信号。 但我没有得到我向 ADC 提供的确切信号。 它会提供一些随机信号。 我测试了 ePWM、它提供1MHz PWM 输出、ISR 也可以触发。  我使用50Hz 的 ADC 信号和20kHz 的 ePWM 进行了测试。 它提供了很好的波形。 为什么我无法读取1kHz 信号。 ADC 是否有可读取的最大频率限制? 请在这方面提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bala Naglingaiah

    如数据表中所示、ADC 能够以12.5MSPS 的速率采集样本:

    但是、使用150MHz CPU 时、系统很难连续保持 ADC 的满吞吐量。  例如、12.5MSPS 速率只允许150/ 12.5=12个周期来处理每个采样。

    根据您的观察结果、我怀疑您的软件无法跟上您使用的采样率。

    Tommy